Robust sähkökalustesarja

  • Kuivaan tilaan
  • Iskunkestävyysstandardi IK09 (IEC 62262)
  • Sopii normaalin c/c 60mm kojerasiaan
  • Kojerasiakiinnityksen lisäksi kehys kiinnitetään myös seinämateriaaliin
  • Käyttökohteina julkiset tilat, palvelutalot, koulut, varastot, terminaalit, liikuntatilat, rappukäytävät yms.

Lentoasemat, metrot, hotellit, nuorisotilat, maatilat, varastot, urheiluhallit, suurkeittiöt, koulut, vankilat ja poliisiasemat; näitä kaikkia yhdistää yksi asia: sähkökalusteet altistuvat erityiselle kulumiselle. Tavalliset sähkökalusteet eivät kestä. Näihin tarpeisiin olemme kehittäneet koviakin iskuja kestävän Robust-tuotesarjan.

Robust-tuotteiden kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla, asennus on erittäin kestävä ja turvallinen.

Katso tuotteet

Lataa esite